This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:温度精度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660521/ads1262-accuracy-over-temperature

部件号:ADS1262
主题中讨论的其他部件:Tida-0.055万

大家好,我有一个通用外部传感器输入模块,我正在使用基于参考TIDA-0.055万的AFE进行设计。 我有一个定制的主板和软件在工作,但在温度下获得的精确度比参考设计差得多。

我只在室温下获得补偿,并且在室温下的0.05 % SR中出现错误(这对于应用来说是可以接受的)。 温度过高在85C时,错误会上升到0.9 % SR中的各个位置(而参考设计保持在0.05 % SR范围内)。

该图代表了我获得的结果。 它是从-20mA到+20mA的电流测量,PGA为4。 无论测量电压还是电流,准确度结果几乎相同。 无论PGA值如何,它们也是相同的。

我正在寻求任何想法或进一步的测试,以缩小额外错误的原因范围。

谢谢!

Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    负载电阻器是否为低温漂移?

    您能否解释一下您是如何计算%FSR的?

    此外,您是否使用独立的DMM测量输入电流,即源电流恒定是否超过温度?

    谢谢!
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lars:

    是的,负载电阻器是低温漂移。 由于电压测量的误差图也非常相似,我非常确信这不是问题所在。

    对于%FSR错误,我刚刚采用了绝对错误(以伏特或安培为单位),然后除以所选模式的FSR。

    源由温度室外的多功能校准器生成,也由温度室外的DMM进行测量。

    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    请重新运行PGA 1V/V设置吗? 32位转换器提供了足够的分辨率,预期输入范围为~0.5V。 此外,内部参考的影响也会降低。 此外,您的AVDD-AVSS供应如何在温度过高时发生变化?

    谢谢!
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lars:

    这里有两个图形:第一个是测量PGA = 1的电流,第二个是测量PGA = 1的电压。 我的校准器只能输出24.1mA,而PGA=1的FSR为91.2mA。

    我尚未测量过热的模拟电源。 我可以查看一下。 变化的模拟电源是否会导致这种情况?

    此致,

    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    似乎PGA=1V/V改善了电流输入的结果。
    您是否启用了切碎器进行测量? 在我的测量过程中,此功能已启用。

    我的校准器只能输出24.1mA,而PGA=1的FSR为91.2mA。
    我认为可以在~ë n 25 % SR进行校准。

    我尚未测量过热的模拟电源。 我可以查看一下。 变化的模拟电源是否会导致这种情况
    ADS1262指定模拟器件的PSRR为80dBmin。 另请参阅ADS1262数据表的8.4 部分。 由于电源电压很可能变化不大,因此也不会导致该错误。 无论如何,我会对25C和85C的AVSS-AVDD感兴趣。

    您能否向我发送一些原始数据(DMM和ADC代码)以查看我是否得到了相同的错误结果?

    谢谢!
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    我还没有收到你的回复。 希望您能解决问题。 如果不是让我知道的话。

    谢谢!
    Lars