主题中讨论的其他部件:Tida-0.055万,
大家好,我有一个通用外部传感器输入模块,我正在使用基于参考TIDA-0.055万的AFE进行设计。 我有一个定制的主板和软件在工作,但在温度下获得的精确度比参考设计差得多。
我只在室温下获得补偿,并且在室温下的0.05 % SR中出现错误(这对于应用来说是可以接受的)。 温度过高在85C时,错误会上升到0.9 % SR中的各个位置(而参考设计保持在0.05 % SR范围内)。
该图代表了我获得的结果。 它是从-20mA到+20mA的电流测量,PGA为4。 无论测量电压还是电流,准确度结果几乎相同。 无论PGA值如何,它们也是相同的。
我正在寻求任何想法或进一步的测试,以缩小额外错误的原因范围。
谢谢!
Caleb