请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS131A04 主题中讨论的其他部件: Tida-0.081万
大家好,我们正在设计一个4通道声纳数据采样系统,我们将使用 ads131a04作为ADC转换器。 阅读完数据表和其他一些相关资源后,我们对GNDand CAP关联有些困惑。 在数据表中,规定GND为数字接地,盖应通过1uF盖连接到GND。 在“ADS131A04评估模块用户指南”中,显示了在模拟域中的GND和CAP。 更令人困惑的是,在“TIA-0.081万_Coversheet.SchDoc”中,GND针脚连接到数字接地, 而CAP通过 1uF盖连接到模拟接地。 请告诉我们连接这两个针脚的正确方法,谢谢!
图1,数据表
图2,EVM板
图3,表格TIA-0.081万