This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ads131a04 GND连接混淆

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652854/ads131a04-ads131a04-gnd-connection-confusion

部件号:ADS131A04
主题中讨论的其他部件: Tida-0.081万

大家好,我们正在设计一个4通道声纳数据采样系统,我们将使用 ads131a04作为ADC转换器。 阅读完数据表和其他一些相关资源后,我们对GNDand CAP关联有些困惑。 在数据表中,规定GND为数字接地,盖应通过1uF盖连接到GND。 在“ADS131A04评估模块用户指南”中,显示了在模拟域中的GND和CAP。 更令人困惑的是,在“TIA-0.081万_Coversheet.SchDoc”中,GND针脚连接到数字接地, 而CAP通过 1uF盖连接到模拟接地。 请告诉我们连接这两个针脚的正确方法,谢谢!

图1,数据表

图2,EVM板

图3,表格TIA-0.081万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,冯先生,

    对ADS131A04的混淆表示抱歉。 在您提到的三个文档中,请将ADS131A04数据表作为指导文档。 将在用户指南和TI设计文档的下一修订版中更新原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    感谢您的快速回复!
    此致!
    孙风