This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.2066万:对于直接DAC输出和未使用的门驱动器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652338/lmp92066-in-the-case-of-direct-dac-output-and-unused-gate-driver

部件号:LMP9.2066万

LMP9.2066万数据表基于使用门驱动器(FETDRV0和FETDRV1)进行描述,DAC输出(DAC0和DAC1)连接至GND。

LMP9.2066万是否可以使用DAC输出方式直接连接PA端? (FETDRV0和FETDRV1未使用)

如果LMP9.2066万可以使用这些连接,请告诉我数据表Figure 39中的原理图更改点。

(是否有应用说明?)

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    为什么要将DAC输出直接连接到PA而不是FETDRVX引脚? 在DS的第22页中,它指出两个引脚之间的主要区别是FETDRVx引脚可以直接由DRVENx数字输入引脚控制。 此控制和开关设计可用于报警事件或立即要求FETDRVx引脚输出VSSB (负电压)的情况,该负电压将立即关闭任何MOS型功率放大器。 此外,DRVENx引脚可用于安全地为LMP器件通电,而无需为功率放大器供电,这是通过在为LMP器件通电时首先对DRVEN引脚应用"低"来实现的。

    此致,
    马特