请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMP9.2066万 LMP9.2066万数据表基于使用门驱动器(FETDRV0和FETDRV1)进行描述,DAC输出(DAC0和DAC1)连接至GND。
LMP9.2066万是否可以使用DAC输出方式直接连接PA端? (FETDRV0和FETDRV1未使用)
如果LMP9.2066万可以使用这些连接,请告诉我数据表Figure 39中的原理图更改点。
(是否有应用说明?)
此致,
Satoshi