This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:DVDD,DAISY和AUX连接

Guru**** 2972980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652159/ads8684-dvdd-daisy-and-aux-connection

部件号:ADS8684

您好,

我正在研究模拟输入模块的原理图设计。

在我的设计中,AVDD=5V,DVDD=3.3V。

我研究了一些参考设计,以下是我的问题:

1)用于将RST和菊花引脚连接到vxx电源,

- tidu291a.pdf显示-> DVDD

- tidr921a.pdf显示-> DVDD

但 tidrcb0.pdf显示->+5V,但同时显示VDD为3.3V

请确认RSD和DAISY引脚是否连接到VDD (3.3V)?

2) 我的设计是单个MSP430 MCU和ADS8684 ->无菊花链模式。 与47k电阻器串联的VDD的菊花引脚是否正确?

3)我不想使用任何AUX_IN和AUX_GND针脚。 使用0r电阻器将针脚绑定到接地是否正确?

您可以在图片上看到我的问号:

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Onur Yildirim:

    很抱歉,由于假期原因,我的回复很晚。 问题的答案:

    1. DVDD,因为它们是数字信号。 请注意,  如果应用程序使用独立设备,应将菊花式引脚连接至GND。

    2.如果  应用程序使用独立设备,应将菊花式引脚连接至GND,请参阅数据表中8.4 .1.1 .5菊花(输入)会话中的图70。

    3.您说对了,未使用的输入引脚可以连接到接地。

    BTW,REFSEL引脚上的电阻器可以是0欧姆或更小的电阻。 有关REFIO和REFCAP引脚上的电容器,请参阅ADS8681EVM (一个较小的电阻器+REFIO引脚上的一个22uF电容,REFCAP引脚上的22uF+1uF电容),这些组件应靠近PCB布局上的ADC。

    如果您还有其他问题,请告诉我,谢谢。

    此致

    戴尔