您好,
我正在研究模拟输入模块的原理图设计。
在我的设计中,AVDD=5V,DVDD=3.3V。
我研究了一些参考设计,以下是我的问题:
1)用于将RST和菊花引脚连接到vxx电源,
- tidu291a.pdf显示-> DVDD
- tidr921a.pdf显示-> DVDD
但 tidrcb0.pdf显示->+5V,但同时显示VDD为3.3V
请确认RSD和DAISY引脚是否连接到VDD (3.3V)?
2) 我的设计是单个MSP430 MCU和ADS8684 ->无菊花链模式。 与47k电阻器串联的VDD的菊花引脚是否正确?
3)我不想使用任何AUX_IN和AUX_GND针脚。 使用0r电阻器将针脚绑定到接地是否正确?
您可以在图片上看到我的问号:
此致,