This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734EVM:DAC8734从模拟电源消耗太多电流,并给出完全错误的输出值

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734EVM, DAC8734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656049/dac8734evm-dac8734-drawing-too-much-current-from-analog-supply-and-gives-completely-wrong-output-values

部件号:DAC8734EVM
主题中讨论的其他部件: REF5050REF5025DAC8734

大家好,我已经购买了两个DAC8734EVM模块,并且两者(几乎)都有相同的问题。

第一个是从AVdd和AVss消耗太多电流(我已将电源上的输出设置为最大50mA)。

我放弃了那一个,买了一个新的主板。

新主板仅从AVdd消耗太多电流。

我的理解是,电流消耗仅应为4mA至8mA。

所有4个通道上的模拟输出电压均完全关闭,与寄存器设置完全无关。

我已确认ISP通信工作正常。 我能够使用ISP设置/取消设置GPIO引脚。

电源连接似乎正常。 我还尝试(手动)使用手册中所述的相同通电顺序。

我基本上遵循了Peter Oakes视频中描述的相同方法: www.youtube.com/watch

有什么想法可能是错误的?

此致,

Helge Langehaug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Helge,

    欢迎参加e2e论坛! 关于EVM,您是使用自己的控制器和外部电源,还是使用TI的MMBO子卡控制器建立电源轨和通信?

    您是否可以尝试以下实验:

    1.仅为EVM提供电源电压,无需连接ISP或数字控制器进行通信。 每个电源的电流容量是多少? 您能否提供记录的供电值和观察到的电流?
    2.连接ISP,电源电流或电压是否有变化?

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用Arduino UNO作为控制器。
    我尝试只将AVdd (15V),AVss (-15V)和地线连接到主板。
    第一块板达到AVdd和AVss上电源设置的电流限制(当前为20mA)。
    第二块板在AVss上提供大约4mA,在AVdd上提供最大值。
    由于电源上设置的电流限制,电压会降低。

    对于第二块主板,我现在看到AVdd的以下内容:

    20mA电流限制在22mA时提供3.15V电压

    30mA电流限制在31mA时提供3.5V电压

    40mA电流限制在41mA时提供4.9V电压

    然后50mA电流限制现在提供 10mA 15V !  

    最后一个问题现在似乎是正确的。 我很困惑。

    电源(Rigol 832)能否在启动时对电流峰值作出反应,但保持电流限制为“ON”?

    也许我应该尝试另一个电源吗?


    连接ISP时没有变化。

    此致,
    雪橇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过更多调查后,我现在看到以下内容:

    只要我增加5V电压,AVdd就会再次消耗最大电流。 每次。

    我看不到关于AVdd何时消耗最大电流的任何模式(就像我在上一篇文章中所说的那样)。
    通常,当我连接电源时,它会消耗最大电流。 接通电源时有时会消耗10mA电流。 在这种情况下,在连接5V之前,它始终保持在10mA。

    我还测量了电流消耗似乎正确的情况下的电压参考测试点。
    来自8V稳压器(U3)的输出电压为8.0V。 5050/25 (U5/U4)的输出为5V和2.5V (正确)。
    但随后:
    -在refB侧或R12上,电压降至4.7V (参考接地)
    -在R13的refA侧,电压降至约4.0V (参考接地)
    如果我将参考开关从5V更改为2.5V参考,则两侧的值都是正确的,即2.5V!

    还是很困惑…

    此致,
    雪橇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howdy Helge,

    感谢您的调查。 您能否在下面的项目符号中提供以下内容,这将使我能够了解EVM的当前状态。

    -您能否在EVM上提供所有分流位置? 这将允许我查看当前配置情况。
    -您能否提供每个电源使用的测试点或接线板? 您能否提供相应的参考指示符以及操作期间的电源电压和电流消耗的记录值。

    分享分流位置后,我将检查其配置是否正确,并向您提供我对研究的反馈。

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率:

    开机 后连续的3.1 + 15V正常最大电流(电源中限制为50mA)。 在某些情况下  ,从启动开始持续10-11mA

    3.2 -15V约 4mA

    3.5 接地

    3.10 + 5V (与Arduino UNO相同)

    2.3 SPI时钟连接到Arduino

    2.4 GND Arduino

    2.7 芯片从Arduino UNO中选择

    2.11 (板底侧) SDI,朝向Arduino UNO

    除JP8外,所有分流位置均处于默认位置。 我已将8.5 的各项联网与8.6 的各项联网,以便为IOVDD使用5V数字电源。

    不确定“参考指示符”的含义是什么?

     

    /Helge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Helge,

    • 您能否验证DGND和AGND是否通过J3-(5/6)上的分流器连接在一起。 如果不正确,则需要将这两个引脚连接在一起才能正确操作。 这些针脚是否同时连接到数字和模拟电源接地?
    • 除上述外,您是否可以测量外部参考引用REFA和REF-B,这些测试点位于TP1和TP2处。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了将AGND和DGND连接在一起的不同组合。 但根据用户手册和原理图,它们无论如何都是在PCB上连接在一起的。

    参考A和参考B已按照上一个帖子中的指示进行测量。

    - TP1 = 4.7V (参考接地)  
    - TP2 = 4.0V (参考接地)

    那是我选择5V内部参考(默认)的时候。 我原本期望5伏电压。

    当我选择2.5V内部参考电压时,TP1和TP2显示2.5V。

    /Helge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Helge,

    您能否验证两个板载参考REF5050和REF5025的输出。 您可以通过探测R14和R15之间的电压来完成这些测量。 从你上面的帖子中,我更关注REF5050的输出,因为你的读数是4.7V。 此外,如果您可以探测TL750L08的输出,则可以更深入地了解这是否正确地为外部参考设备供电。 请务必注意,DAC8734没有内部参考,而是从板载参考中获得参考。

    为了验证导致电流消耗的顺序,您提到当对IOVDD和DVDD施加5伏电压时,您注意到了电流消耗,这是否正确? 5伏电源电流是否来自AVDD电源? 您是否可以测量两个路径上的电流,如果电源短路,则应看到两个路径中的电流。

    此致,
    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如上一个POST中所述,8V调节器(U3)的输出电压为8.0V。

    5050的输出为5V,5025的输出为2.5V。 似乎正确。

    但是,(选择默认的5V参考开关):
    -在refB侧或R12上,电压降至4.7V (R12上的0.3V电压降)  
    -在R13的refA侧,电压降至约4.0V (R13上的1V电压降)

    因此,由于R12/R13上的电压降,DAC通过其参考引脚消耗电流。

    当我使用开关选择2.5V参考电压时,refA和refB为2.5V,且R12和R13上无压降。

    我现在没有设置可用,但我可以稍后测量5V电流消耗。

    此致,

    雪橇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在购买了一个单独的DAC8734芯片,将其手工焊接到QFP44中断板上,并完成了以下操作:

    1.连接5V的数字电源和数字IO,使用的电源与我在评估板上使用的相同。

    2.已验证我是否可以使用Arduino的SPI与DAC通信。 和我在评估板上做的一样。

    3.将电池供电的5伏参考电压连接到"通道" A的参考针脚

    4.模拟15V +/-电源的连接方式与评估板的连接方式相同。 它同时从+和-中抽取大约10mA。

    5.验证模拟输出0在单极和双极模式下都能完美工作。  

    因此,使用此设置(不带评估板),一切工作都很完美! 尽管我预计电流消耗会稍低一些。

    因此,问题仍然是:为什么我不能让评估委员会按预期工作???

    我购买评估模块是为了让我轻松操作,而不是相反。

    评估板上的DAC是否有故障?  在两个独立的主板上?  听起来很奇怪...

    此致,

    雪橇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Helge,

    这是一个好消息,我很高兴您能够在分会场上启动并运行该设备。  对于EVM,这确实是非常奇怪的行为。  EVM本身包含许多不同的跳线选项,允许用户为不同的设置配置电路板。  我的直觉是,某些节点可能会短路,从而阻止它运行,例如提到的跳线之一。

    在上一封电子邮件中,我请求进行一些测量,您是否能够测量节点?  如果是,您能否提供测量结果?  清晰显示当前跳线配置的主板图片也将帮助我们进行调试。

    再次感谢您在e2e上发帖,如果您对请求有任何疑问,请告知我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新分组讨论板上的更多发现:

    如果我在连接+/-15V模拟时打开了浮动电压基准,我将再次得到过大的电流消耗!!!

    如果我连接+/-15然后打开参考,一切都正常...

    这是否提供了新的想法?...

    此外,从+5V数字电流中获得的电流为约为。 评估板上的20mA (未连接任何其他设备)

    它在中断板上仅为(小于) 1mA。

    哪些电路在评估板上需要20mA? 这是否如预期的那样?

    在上一篇文章中提到了其他节点的测量。

    我将尝试清理并拍照或绘制一个图示...

    /Helge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Helge,

    我相信我对可能发生的事情有一个了解。 此设备指定特定的电源顺序,如DS的第22页所示。 它指出,该参考应是最后应用的供应。 如果它是第一个要启动的电源,它就有可能通过ESD结构进行导通,并且可能会导致大电流。

    对于正常操作,请遵循以下顺序要求:

    DVDD>IOVDD>AVSS>AVDD>REF

    在当前设置中评估此结果后,请告诉我您的结果。

    此致,
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎与我在分组讨论板上看到的内容相符。
    但是,在评估板上如何处理这一问题? 引用直接取自AVdd。
    这里似乎没有任何顺序?

    /Helge
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Helge,

    EVM上的参考由AVDD提供,因此当提供AVDD时,它具有一个起点。 首先需要接通8V LDO,然后接通参考电压。 这不会同时发生。 您也可以尝试将参考选择跳线设置到EXT参考位置,接通电路板上的电源,然后切换到5V或2.5V参考。

    当您遵守Matt描述的开机行为时,您是否能够让EVM正常工作?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,那么排序应该是好的。

    我尝试将跳线设置为EXT。 同样的问题。

    因此,EVM仍无法正常工作。

    现在,我将继续使用我的手焊解决方案,这种解决方案运行良好。

    如果我有时间的话,我稍后会再重看这些电子车辆程序。