Other Parts Discussed in Thread: DAC8734EVM, DAC8734
主题中讨论的其他部件: REF5050, REF5025, DAC8734
大家好,我已经购买了两个DAC8734EVM模块,并且两者(几乎)都有相同的问题。
第一个是从AVdd和AVss消耗太多电流(我已将电源上的输出设置为最大50mA)。
我放弃了那一个,买了一个新的主板。
新主板仅从AVdd消耗太多电流。
我的理解是,电流消耗仅应为4mA至8mA。
所有4个通道上的模拟输出电压均完全关闭,与寄存器设置完全无关。
我已确认ISP通信工作正常。 我能够使用ISP设置/取消设置GPIO引脚。
电源连接似乎正常。 我还尝试(手动)使用手册中所述的相同通电顺序。
我基本上遵循了Peter Oakes视频中描述的相同方法: www.youtube.com/watch
有什么想法可能是错误的?
此致,
Helge Langehaug