This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WAVEVISION5:从Xilinx芯片范围数据导入Wavevision 5中的文件

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652292/wavevision5-importing-of-files-in-wavevision-5-from-xilinx-chipscope-data

部件号:WAVEVISION5

无法激活Wavevision 5 "Sampling Rate (采样率)"选项卡。 我已尝试编辑Wavevision 5安装目录中的.ini文件,如TI论坛中所述。

请给出一些永久性解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhijit,

    我们正在调查您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Abhijit

    请尝试执行以下步骤。 我认为这会使导入文件行为恢复到预期功能,包括输入采样率的能力。

    确保Wavision5已关闭。

    导航到该文件夹位置:C:\Users\Public\Documents\National Semiconductor

    此文件夹包含National Semiconductor计划(包括Mavision5)的用户数据。

    没有后缀的WaveVision5文件夹是默认使用的文件夹,它内部是导入,导出等文件夹所在的位置。

    如果您通过添加后缀(即 _hide)下一次启动WaveVision时,它将创建新的干净版本的文件夹。

    这样做似乎会将行为重置为正常,从而消除了在导入过程中可能发生的错误位分辨率和采样率问题。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B