This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:心电图的采样图错误

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/652315/ads1292recg-fe-the-sampling-graph-of-ecg-is-wrong

部件号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他部件:ADS1292R

你好

我正在使用ADS1292R对心电图进行采样,但采样图似乎是错误的。

这 就是我上面的示意图。

这是我上面的样例图。

我使用RA和LA进行测试,而不是使用RL。(使用了RL电路的部分 或未使用此部分(RLDINV和 RLDIN/RLDREF的引脚连接到AVDD)。

从采样图中,我无法固件心电图。

我还没有使用过滤算术。

请帮助我分析问题所在。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    有一点难以说出您在使用ADS1292R时所遇到的问题可能与给定的信息有关。 您能否提供寄存器设置的详细信息,并可能在您发送的图表上显示X/Y轴详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    感谢您的回复。

    这是寄存器设置

    MCU是nrf5.1822万,它是BLE IC (但我 暂时使用UART通信) 。它在 采样10点心电图信号时发送数据包(包括10点数据)。

    心电图的监护仪接收数据包并进行处理。

    Y轴:中心线(显示高度的一半)减去处理数据val[i]。

    X轴: 两条蓝线之间的距离约为10ms。

    祝你一切顺利!

    薛家