请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1299 您好,
我尝试将ADS1299与微处理器连接,但芯片甚至没有通电。
在我提供所有电源(AVDD = 2.5V,AVss =-2.5V,DVDD = 3.3V)后,VCAP1不会出现风险,VREFP也不会出现风险。 我检查了所有的电源线。
VCAP1 =-1.3V, VREFP =-2.3V
请告诉我什么是错误的。 下面是我的原理图,我检查了所有电源组件。 我仍将浮动到SRB1,SRB2和所有偏置相关引脚。 I对地短路GPIO1~4。
我认为系统甚至没有通电,当然,在我对它进行编程后,它也没有反应。