This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:VREFP和VCAP1未上升,系统使用双极电源(-2.5V +2.5V)供电,且不可编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651996/ads1299-vrefp-and-vcap1-is-not-rising-the-system-is-powered-with-bi-polar-supply--2-5v-2-5v-and-not-programmable

部件号:ADS1299

您好,

我尝试将ADS1299与微处理器连接,但芯片甚至没有通电。

在我提供所有电源(AVDD = 2.5V,AVss =-2.5V,DVDD = 3.3V)后,VCAP1不会出现风险,VREFP也不会出现风险。 我检查了所有的电源线。

VCAP1 =-1.3V, VREFP =-2.3V  

请告诉我什么是错误的。 下面是我的原理图,我检查了所有电源组件。 我仍将浮动到SRB1,SRB2和所有偏置相关引脚。 I对地短路GPIO1~4。

我认为系统甚至没有通电,当然,在我对它进行编程后,它也没有反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何承旭:

    欢迎来到我们的e2e论坛! AVDD和AVSS如何引用回到DGND? 我在您提供的ADS1299原理图片段中看不到这一点。