This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:VCC和VIO引脚的功耗估算。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650654/pga411-q1-power-consumption-estimation-for-vcc-and-vio-pin

部件号:PGA411-Q1

大家好,

只是想检查客户。

如果他们使用 TPS6.5381万来支持 PGA411 VCC:5V,VIO:3.3V。  

PGA411 VEXT和VEXTS引脚从 其它芯片获取额外的12V电压。

如果TPS6.5381万只剩下大约100mA用于 VCC和VIO引脚,这是否足够?

客户和我阅读了这篇文章-> http://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/63.478万/2346735</s>234.6735万

我们知道PGA411可能有高达300mA的瞬态电流,只是好奇,如果TPS6.5381万将可用电流限制为仅100mA,会发生什么情况。

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    瞬态电流实际上是从VIO中获得的。 只要VCC首先启动,就不会出现任何问题。 或者,只要VCC能够达到5V,尽管VIO 3.3V线路上的电流消耗很大,就不会有问题。

    如果VIO同时或在VCC之前通电,并且来自3.3V导轨的大电流消耗导致5V导轨无法达到5V,则会出现此问题。 您必须检查TPS6.5381万的行为方式。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Clancy。
    那么VIO和VCC的典型电流消耗是多少?
    我在我们的数据表中找不到这些数据,客户需要这些数据。 谢谢。

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clancy。

    是否有任何更新?
    客户现在正在制作示意图,谢谢!!

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,

    外部提供外部VEXT时,VCC,VIO和QVCC的典型功耗约为25mA。 请注意,这可能会因外部组件而异。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!! Clancy。

    Andrew