请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA411-Q1 大家好,
只是想检查客户。
如果他们使用 TPS6.5381万来支持 PGA411 VCC:5V,VIO:3.3V。
PGA411 VEXT和VEXTS引脚从 其它芯片获取额外的12V电压。
如果TPS6.5381万只剩下大约100mA用于 VCC和VIO引脚,这是否足够?
客户和我阅读了这篇文章-> http://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/63.478万/2346735</s>234.6735万
我们知道PGA411可能有高达300mA的瞬态电流,只是好奇,如果TPS6.5381万将可用电流限制为仅100mA,会发生什么情况。
谢谢。
Andrew