主题中讨论的其他部件:REF5025,
根据数据表,ADS1282具有良好的SNR 130dB,这意味 着VS/VN=10^6.5。 当我要测量1V的信号时,噪声 应小于1V/(10^6.5 )=0.4uV。但我们在ADC中使用的参考电压是REF5025,它 具有 3uV的噪声, 因此,它无法达到最佳质量。我们过去使用哪种VREFcan来实现更好的性能?它的性能必须低于0.4uV。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据数据表,ADS1282具有良好的SNR 130dB,这意味 着VS/VN=10^6.5。 当我要测量1V的信号时,噪声 应小于1V/(10^6.5 )=0.4uV。但我们在ADC中使用的参考电压是REF5025,它 具有 3uV的噪声, 因此,它无法达到最佳质量。我们过去使用哪种VREFcan来实现更好的性能?它的性能必须低于0.4uV。 谢谢你。
您好,Ruqi,
欢迎来到TI E2E论坛!
我认为您不会找到与ADS1282匹配的低噪声性能参考。 几乎任何参考源都需要一些外部电路,通常采用大型RC滤波器的形式,以减少参考噪声。
如果没有任何外部滤波,ADS12's数字滤波器将有助于去除一些参考噪声。 在250 SPS的数据速率下,FIR滤波器的噪声带宽约为100 Hz;但是,这仍然大于3 uVpp/V规格使用的10 Hz噪声带宽, 因此单极RC滤波器的截止频率必须低于~10/Hz = 6.37 1.57 (1.57 Hz是一个缩放系数,它将-3dB截止频率与滤波器的有效"砖墙"噪声带宽相关联) 要减少超出REF5025数据表中指定的噪音量。
另一件需要注意的事情是,参考噪声将随输入信号的振幅而变化。 因此,对于小输入信号,参考噪声可能微不足道。 仅当输入信号较大时,您才会注意到引用的效果。 参考:
e2e.ti.com/.../the-impact-of-voltage-reference-noise-on-delta-sigma-adc-resolution
我希望这能有所帮助!
此致,
Chris