This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:有关ADS1282的参考

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658038/ads1282-ref-about-ads1282

部件号:ADS1282
主题中讨论的其他部件:REF5025

根据数据表,ADS1282具有良好的SNR 130dB,这意味 着VS/VN=10^6.5。 当我要测量1V的信号时,噪声 应小于1V/(10^6.5 )=0.4uV。但我们在ADC中使用的参考电压是REF5025,它 具有 3uV的噪声, 因此,它无法达到最佳质量。我们过去使用哪种VREFcan来实现更好的性能?它的性能必须低于0.4uV。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruqi,

    欢迎来到TI E2E论坛!

    我认为您不会找到与ADS1282匹配的低噪声性能参考。 几乎任何参考源都需要一些外部电路,通常采用大型RC滤波器的形式,以减少参考噪声。

    如果没有任何外部滤波,ADS12's数字滤波器将有助于去除一些参考噪声。 在250 SPS的数据速率下,FIR滤波器的噪声带宽约为100 Hz;但是,这仍然大于3 uVpp/V规格使用的10 Hz噪声带宽, 因此单极RC滤波器的截止频率必须低于~10/Hz = 6.37 1.57 (1.57 Hz是一个缩放系数,它将-3dB截止频率与滤波器的有效"砖墙"噪声带宽相关联) 要减少超出REF5025数据表中指定的噪音量。

    另一件需要注意的事情是,参考噪声将随输入信号的振幅而变化。 因此,对于小输入信号,参考噪声可能微不足道。 仅当输入信号较大时,您才会注意到引用的效果。 参考:

    e2e.ti.com/.../the-impact-of-voltage-reference-noise-on-delta-sigma-adc-resolution

    我希望这能有所帮助!

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复,但我还有 另一个问题。由于ADS1282需要-2.5V和+2.5V的电压供应,而VREF也在这一范围内,但它可能会导致ADC系统处于浮动接地状态, 因为我们使用LDO 提供+2.5V和-2.5V电源, 所以50Hz电源噪声可能会进入系统。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruqi,

    我不确定我是否理解您的问题/顾虑... +/-2.5V电源需要参考与ADC相同的接地平面,因此ADC接地不会浮动(相对于电源轨)。

    LDO还应提供良好的电源抑制,可承受50 Hz的噪音。 考虑到这一点,如果您还在模拟和数字电源上具有适当的电源去耦,则不会出现50 Hz噪音的问题。

    此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ruqi,

    我是否充分回答了您的问题?

    谢谢,此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher

    感谢您的回复,我想我需要更多的实验来测试这个。  

    此致