This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299EVM人干扰咨询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658225/ads1299eegfe-pdk-ads1299evm-human-disturbance-consultation

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
在“线程:ADS1299”中讨论的其他部件

你好。

我得到了一个2Hz,20μV Ω 的正弦信号连接到1299E的REF和CH1 +(采样率为250Hz)。 但是,当人体经过采集设备时,所收集的信号会受到极大干扰。 下图中的波形是去除基线和50Hz陷波滤波器后的结果。 图1是正弦波的正常采集,图2显示了有人走过时通道1的波形。 每一个不规则峰都是由行走造成的。 图3显示了另一个输入短路通道的波形,这可能会令人感到非常不安。

我用这些装置做了很多实验,发现当人体走过设备时,或者有人晃动一条腿,或者有人在附近跳,甚至只是有人在附近摆动时,单身的人会变得异常。 此外,使用铝箱绕采集电路摆动时仍然存在此类问题。

基于上述问题,我对EVM感到困惑。 您是否想为这类问题向我展示一些解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zhzhm,

    我们可以从分享有关您已连接到ADS1299的传感器的更多详细信息开始吗? 也许您有一张可以分享的设置图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom

    感谢您的回复。

    以下是设置示例。 (在实际应用中,外部有一个铝罩)输入信号是来自信号发生器的20μV µ V分压器信号。

    我还将真实的EEG信号直接连接到Ch1-Ch6。 人类的骚乱也发生了。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zhzhm,

    很抱歉耽误您的时间。 您是否尝试过使用屏蔽电缆,从发生器到第一块板,然后在脐带到ADS1299评估板上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Tom

    实际上,图中所用的电缆是屏蔽电缆。 我用铁盒 作为屏蔽盒,但它不起作用。 顺便说一下, 建议 将哪种集成电路U2用作 BIAS-SHD选项?  

    谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zhzhm,

    在您提供的图片中,我只看到电缆中出现一根黑色和一根红色导线。  如果该电缆中有屏蔽层,则应将其暴露并端接至两端的GND。  没有端接的屏蔽可以充当天线,实际上会使情况更糟。  您为上述电路选择的运算放大器取决于布线的电容,您可能还需要R系列作为LFP。  我没有对该电路进行过任何广泛的测试,因此目前我没有具体的放大器可供推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!
    再次感谢您及时有效的回答。 我学到了很多。
    祝你一切顺利!