This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 250MSPS /14位+ TSW1400EVM在线处理

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/651263/adc-250msps-14-bit-tsw1400evm-online-processing

主题中讨论的其他部件:TSW1400EVM

Matt Guibord您好(157.9623万)

1)两个RF信号,范围为35–125MHz。 我需要获取并处理数据

2)假设CH_A和CH_b,我需要计算CH_A和CH_b的自动功率谱,以及CH_A和CH_b的自动和交叉功率谱

3)基于板载(FPGA)的FFT管道,具有交叉关联和自动关联 (自定义信号处理),是否可以使用TSW1400EVM。

谢谢

Indrajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Indrajit:

    我们正在调查您的问题,我们将很快与您联系。

    为了确保我理解,您想知道TSW1400EVM FPGA是否可以对捕获的数据执行关联信号处理操作?


    此致,