请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TSW1400EVMMatt Guibord您好(157.9623万)
1)两个RF信号,范围为35–125MHz。 我需要获取并处理数据
2)假设CH_A和CH_b,我需要计算CH_A和CH_b的自动功率谱,以及CH_A和CH_b的自动和交叉功率谱
3)基于板载(FPGA)的FFT管道,具有交叉关联和自动关联 (自定义信号处理),是否可以使用TSW1400EVM。
谢谢
Indrajit