This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果我的电源为5V时可以使用LMP7721来更换LMC6001

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LMC6001, LMC6081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650521/if-i-can-use-lmp7721-to-replace-lmc6001-when-my-power-supply-is-5v

主题中讨论的其他部件:LMP7721LMC6001LMC6081

我正在为 光电二极管(UVC传感器)设计一个放大器电流,我需要一个非常低的IB (输入偏置电流)。 所以我想选择LMC6001,但我也想找到一个替代方案,例如LMP7721 (LMP7721看起来更便宜,更新)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    LMC6001和LMP7721是我们拥有的两个最低IB选项。 低成本选项可能是LMC6081,具有100fA输入偏置电流。 虽然LMC6001和LMC6081都共用一个共用引脚,但LMP7721有一个不同的引脚(仅在SOIC中可用)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    感谢您的建议。 实际上,我想在下一个设计中使用SOIC。 如果价格便宜,我想试试LMC6081。  

    图片来自SGLUX UVC感测数据表。(我希望它是正确的)

    我使用了多SIM来模拟。 它很好,但我认为RF太大了。

    我将测试电流。 谢谢