This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200 VCM

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMH6401, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659401/adc12dj3200-adc12dj3200-vcm

部件号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他部件: LMH6401LMH5401

大家好,

ADC12DJ3200支持0V VCM输入,这应该可以简化事情,但由于没有负电压电源,我错过了如何提供正确信号的连接。 过去,Giga样例ADC提供了VCM输出引脚,该引脚应在ADC之前馈入放大器。

您能否分享有关ADC的输入缓冲器是如何建立的以及我们如何简化外部连接的更多详细信息?

我认为,如果我在ADC前面有一个平衡变压器(所以我没有DC),那么VCM =0,但如果我有一个放大器,生活会更轻松。

谢谢!

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sunset,

    我们将仔细研究您的问题,并将很快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,日落

    正如您所注意到的,ADC需要0V输入共模。

    如果您使用直流耦合放大器驱动ADC输入,则需要执行以下操作:

    1. 将放大器共模设置针脚连接到接地。
    2. 为放大器V+和V-电源引脚供电,以便在为0V共模差分输出供电时,设备将以最佳状态运行。 对于总电源差为5V的放大器,这通常意味着在+2.5V时提供V+,在-2.5V时提供V-。

    我希望这会有帮助。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,

    感谢您提供信息。
    第2点是我没有得到的。
    OPA的输出可以摆动到负电压,但ADC只有正电源。
    IT如何处理输入的负摆动情况?
    如果我对OPA使用偏移,则我的VCM不会像ADC所要求的那样一直为0V。

    您能否澄清一下。

    谢谢

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,日落

    此ADC采用了新的输入设计,允许在输入上进行负摆幅。 典型的满刻度输入信号为800mV峰值到峰值的差分,每个输入引脚在0V左右摆动+200mV到-200mV。

    放大器的共模设置引脚应连接到ADC接地。 放大器的电源电压应在接地上方和下方对称。

    有关详细信息,请参阅ADC12DJ3200数据表中的7.3 1模拟输入部分。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

    很遗憾,我仍然不明白。

    在7.3 1部分中:如果您有直流耦合信号,则必须满足VCM输入的规格(+-100mV)。

    在ADC12DJ3200的参考设计中,我们有以下示意图。

    在这种情况下,输入信号会发生偏移,因为我本以为会在2.5V左右,但我会超出ADC输入的规格。

    我缺少什么?

    ADC12DJ3200的输入缓冲器能否接受2.5V VCM?

    谢谢!

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,日落
    在您参考的原理图中,两个放大器的VOCM电压均连接到一个中心点为0V的电阻分压器。 分压器具有2kOhm至+2.5V和2kOhm至-2.5V的电阻。 这将在中心产生0伏电压。
    因此LMH5401和LMH6401的共模电压将为0V。 它位于电源电压+2.5V和-2.5V之间的中心位置,因此放大器的性能为额定值。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您说的对,分压器的下端未接地,而是-2.5V。 我错过了。

    尽管如此,LMH6401的负摆动不会损坏ADC输入吗?
    如果我只能负值-100mV,我将会显示ADC的所有动态范围。
    ADC没有负电源。

    谢谢!

    日落
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,日落

    正如我前面所解释的:

    "此ADC采用了新的输入设计,允许在输入上进行负摆动。 典型的满刻度输入信号为800mV峰值到峰值的差分,每个输入引脚在0V左右摆动+200mV到-200mV。'

    根据数据表(表6.5 ,模拟输入),VIN_FSR可调整为480mVpp到1040mVpp的额定设置,默认设置为800mVpp差分。 0V共模输入电压完全支持这些摆动。 如果没有负极电源针脚,它确实可以这样工作。 放大器输出共模电压必须设置为0V。

    此致,

    Jim B