This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:正端饱和

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/660306/ads1298-positive-end-saturation

部件号:ADS1298

您好,

我将 VREFN设置为接地 并连接到AVSS,我将VREFP测量为2.4V。

另外,我把PGA设置为6。

我认为满刻度电压 应该是+-400mV。

但是当我给10Hz 700mV p-v sin波形时,它在正端饱和了大约240mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Harvey:

    您的回答正确,FSR为400 mV。 导致信号在正峰中夹住的一个原因是您的共模电压过高。 请查看数据表中的第32页,其中介绍了输入共模范围。 如果您在范围内使用VCM,您应该可以看到整个信号,而不会出现削波。 1.25 V < CM < 1.75 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    开始时,我将寄存器0x0D设置为0x00,寄存器0x0E设置为0xFF,波形饱和。

    之后,我将寄存器0x0D设置为0xFF,将0x0E设置为0xFF,并且可以正确读取波形。

    为什么将寄存器0x0D设置为0x00不起作用。

    8个通道的负极端连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harvey:  

    0x0D和0x0E寄存器 分别是RLD正信号推导和RLD负信号推导寄存器。 当两者都打开时,您将在正极和负极上启用RLD DC偏置电路。 在第41页上,我们将讨论这一问题。 当您只启用负信号偏置时,该零件能够抵消任何负共模偏移,因此您在负区域看到良好的读数。 但当禁用正极通道时,共模电压可能会向上漂移。 我建议启用这两种功能,并看看这是否能解决您的问题。 此外,第86页还讨论了建立共模电压以及为什么需要负面反馈。

    附注:根据我的第一个建议,您的VCM是什么? 如果问题太大,这也可能是问题的一部分。