请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1298 您好,
我将 VREFN设置为接地 并连接到AVSS,我将VREFP测量为2.4V。
另外,我把PGA设置为6。
我认为满刻度电压 应该是+-400mV。
但是当我给10Hz 700mV p-v sin波形时,它在正端饱和了大约240mV
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我将 VREFN设置为接地 并连接到AVSS,我将VREFP测量为2.4V。
另外,我把PGA设置为6。
我认为满刻度电压 应该是+-400mV。
但是当我给10Hz 700mV p-v sin波形时,它在正端饱和了大约240mV
您好,Harvey:
0x0D和0x0E寄存器 分别是RLD正信号推导和RLD负信号推导寄存器。 当两者都打开时,您将在正极和负极上启用RLD DC偏置电路。 在第41页上,我们将讨论这一问题。 当您只启用负信号偏置时,该零件能够抵消任何负共模偏移,因此您在负区域看到良好的读数。 但当禁用正极通道时,共模电压可能会向上漂移。 我建议启用这两种功能,并看看这是否能解决您的问题。 此外,第86页还讨论了建立共模电压以及为什么需要负面反馈。
附注:根据我的第一个建议,您的VCM是什么? 如果问题太大,这也可能是问题的一部分。