This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:不同外部时钟频率的影响

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650484/ads1262-the-impact-of-different-external-clock-frequency

部件号:ADS1262

您好,

根据ADS1262 ADC数据表,外部时钟可以在1MHz至8MHz (额定7.3728MHz)之间变化。 为了同步三个独立的1262 ADC (其中三个在距离FPGA几厘米的同一卡上),我考虑使用FPGA时钟(在PLL之后)驱动所有ADC。 我不确定我是否能得到7.3728MHz… 如果使用7MHz而不是7.3728MHz,会有什么影响? (尤其是滤清器槽口,输出速率…)

谢谢!

Idan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Idan,

    ADS1262的数据速率将根据输入时钟频率成比例地进行调整。 因此...

    • 例如,名义上的20 SPS,实际上将是(7 MHz/ 7.3728 MHz)* 20 SPS = 18.9887 SPS。
    • SINCx过滤器的数字过滤器槽口始终以数据速率的整数倍数出现。 因此,在本例中,滤波器槽口将出现在:18.9887 Hz,37.9774 Hz,56.9661 Hz,75.9549 Hz等...  
    • 由于SINC4过滤器具有最宽的过滤器槽口,因此在数据速率不是20 SPS的情况下,它将提供最佳的60 Hz抑制。

    要查看此效果,您可以使用此Excel工具中的数字筛选器计算器:    

    我希望这能有所帮助!

    此致,
    Chris