This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:HART插入引脚和ISET引脚的引脚配置

Guru**** 2503195 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, TIPD153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659976/dac8760-pin-configuration-of-hart-in-pin-and-iset-pin

部件号:DAC8760
主题中讨论的其他部件: TIPD153

尊敬的专家:

我的客户正在考虑DAC8760并有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

(1)如果未使用HART,配置HART进入引脚如何。

是否应将22nF连接至GND,是否正确?

(2)如果使用RSET,应将其连接到哪里?

它是否简单地连接到GND?  

(3)它是否在内部和外部RSET之间串行连接?

根据数据表(图93),RSET连接到GND。

在这种情况下,此引脚是否为ISET-R?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在下面在线查看您的问题的答案。

    [报价用户="Shinichi1"]

    (1)如果未使用HART,配置HART进入引脚如何。

    是否应将22nF连接至GND,是否正确?

    [/引述]

    未使用HART耦合机构时,HART输入引脚不需要连接,因此可能会保持浮动。 但是,我们建议将引脚与地线连接交流,以防止任何环境噪音(EMC/EMI)耦合到电流输出信号链中。 TIPD153使用22nF电容器,在20V/m的条件下暴露于IEC6.1万-4-3辐射抗扰度,没有任何可见的输出干扰,因此我建议这样做。

    [报价用户="Shinichi1"]

    (2)如果使用RSET,应将其连接到哪里?

    它是否简单地连接到GND?  

    [/引述]

    如果使用外部RSET电阻器,则连接应为ISET-R引脚,外部15kΩ RSET电阻器,然后连接至GND。

    [报价用户="Shinichi1"]

    (3)它是否在内部和外部RSET之间串行连接?

    根据数据表(图93),RSET连接到GND。

    在这种情况下,此引脚是否为ISET-R?

    [/引述]

    内部RSET内部接地。 有一个交换机根据控制寄存器(地址:0x55)中的REEXT位(DB13)的配置选择内部与外部RSET。

    我希望这能澄清一切。 如果您还有其他问题,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duke:

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的信息。

    如果他还有其他问题,我再向你咨询。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Duke:

    客户还有一个问题。

    如能提供建议,我将不胜感激。

    ---

    如果使用内部RSET,ISET-R针脚应连接到VCC,GND或开路。

    在这种情况下,我认为保持开放状态,是正确的吗?

    我找不到任何关于此配置的设计示例。

    ---

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果使用内部RSET,则可以让ISET-R引脚保持浮动。 在这种情况下,鉴于此引脚在信号链中的位置和等效输入阻抗,没有很好的理由将其连接到接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Duke:

    感谢您的回复。

    我知道当使用内部Rser时,ISET-R 可能 是浮动的。   

    我会向客户反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一