主题中讨论的其他部件: TIPD153
尊敬的专家:
我的客户正在考虑DAC8760并有疑问。
如能提供建议,我将不胜感激。
---
(1)如果未使用HART,配置HART进入引脚如何。
是否应将22nF连接至GND,是否正确?
(2)如果使用RSET,应将其连接到哪里?
它是否简单地连接到GND?
(3)它是否在内部和外部RSET之间串行连接?
根据数据表(图93),RSET连接到GND。
在这种情况下,此引脚是否为ISET-R?
---
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户正在考虑DAC8760并有疑问。
如能提供建议,我将不胜感激。
---
(1)如果未使用HART,配置HART进入引脚如何。
是否应将22nF连接至GND,是否正确?
(2)如果使用RSET,应将其连接到哪里?
它是否简单地连接到GND?
(3)它是否在内部和外部RSET之间串行连接?
根据数据表(图93),RSET连接到GND。
在这种情况下,此引脚是否为ISET-R?
---
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致,
信一
您好,
请在下面在线查看您的问题的答案。
[报价用户="Shinichi1"]
(1)如果未使用HART,配置HART进入引脚如何。
是否应将22nF连接至GND,是否正确?
[/引述]
未使用HART耦合机构时,HART输入引脚不需要连接,因此可能会保持浮动。 但是,我们建议将引脚与地线连接交流,以防止任何环境噪音(EMC/EMI)耦合到电流输出信号链中。 TIPD153使用22nF电容器,在20V/m的条件下暴露于IEC6.1万-4-3辐射抗扰度,没有任何可见的输出干扰,因此我建议这样做。
[报价用户="Shinichi1"]
(2)如果使用RSET,应将其连接到哪里?
它是否简单地连接到GND?
[/引述]
如果使用外部RSET电阻器,则连接应为ISET-R引脚,外部15kΩ RSET电阻器,然后连接至GND。
[报价用户="Shinichi1"]
(3)它是否在内部和外部RSET之间串行连接?
根据数据表(图93),RSET连接到GND。
在这种情况下,此引脚是否为ISET-R?
[/引述]
内部RSET内部接地。 有一个交换机根据控制寄存器(地址:0x55)中的REEXT位(DB13)的配置选择内部与外部RSET。
我希望这能澄清一切。 如果您还有其他问题,请告知我们。