This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:手动模式下的通道不匹配

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649187/ads7953-channel-mismatch-in-manual-mode

部件号:ADS7953

嘿,  

当我看到频道不匹配时,我最初使用Auto-2模式从ADS获取所有16个频道。 我切换到手动模式以确保始终获得正确的信道顺序,但我仍然看到此问题。 它看起来不像SPI传输问题。 我在2kHz持续采样,我看到这只在几个小时内发生了几次。 除了 让它运行之外,我也没有找到任何好的方法来重现它。

这是错误状态之一。 我正在请求频道,以便按递增顺序(0-15)接收它们。 我看到频道不匹配的值加粗。 第一个半字节显示通道编号。

0D 78
1c bf
28 09
38 80
4c 58
5b F5
6F ff
7a 1a
88 0d
9f de
 bf f8
af ff
bf
ff bf ff
EC 12
Fe CD 

是否有人对为什么会发生这种情况有任何想法? 是否有任何已知问题会导致此问题?

谢谢!

Vandita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vandita,您好!

    我们正在对此进行调查,并将回复给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Evan,

    您觉得有什么有趣的吗? 如果您需要我提供更多信息,请告诉我。

    感谢您的参与,

    Vandita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vandita,您好!

    感谢您的耐心等待。

    发生这种情况时,您看到了多少错配? 这些信道(交流信号或直流)的输入是什么? 您是否已使用示波器或万用表验证输入信号未发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到大约4或5个信道被破坏。 下面是我今天看到的另一个错误状态:
    0698
    16 F9.
    28 04.
    3A E6.
    47 26.
    57 4d
    64 bf
    78 d0
    90 0c
    95 F6
    96
    96 13.
    C3 Fe
    直流14
    E4 3b.
    F7 fb.
    同样,我预计这是0-15,而我连续4次收到频道9。 因此,信道序列肯定已损坏。
    我们目前正在捕获交流信号。 我们正在制作一个测试板来发送恒定DC信号,以测试数据是否损坏。 我明天就能为您提供这些信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vandita,您好!

    读取直流信号时,结果是否有任何不同? 多次读取同一信道后,设备是否仍在Auto-2模式下运行?

    如果可能,当您看到这种情况时,是否可以使用示波器(不能是逻辑分析仪)捕获数字线路并将其发送? 您的SCLK频率是多少?