请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS7953 嘿,
当我看到频道不匹配时,我最初使用Auto-2模式从ADS获取所有16个频道。 我切换到手动模式以确保始终获得正确的信道顺序,但我仍然看到此问题。 它看起来不像SPI传输问题。 我在2kHz持续采样,我看到这只在几个小时内发生了几次。 除了 让它运行之外,我也没有找到任何好的方法来重现它。
这是错误状态之一。 我正在请求频道,以便按递增顺序(0-15)接收它们。 我看到频道不匹配的值加粗。 第一个半字节显示通道编号。
0D 78 1c bf 28 09 38 80 4c 58 5b F5 6F ff 7a 1a 88 0d 9f de bf f8 af ff bf ff bf ff EC 12 Fe CD
是否有人对为什么会发生这种情况有任何想法? 是否有任何已知问题会导致此问题?
谢谢!
Vandita