This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760无法在整个范围内输出电压和电流

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/657249/dac8760-dac8760-can-not-output-voltage-and-current-in-full-range

部件号:DAC8760
主题中讨论的其他部件: OPA192

使用DAC8760 SSOP24作为电磁阀的信号源。 硬件完全按照用例设计,软件由DAC的模拟SPI接口驱动。 但-10V-10V模式只能输出-1V-6.5v,电流仅为0-15mA,其他模式相同,只有0-5V可以正常输出。 我不知道你可以做些什么来查找问题。 我仔细检查了硬件电路。 与用例一样,电源为+ 15V。  

DAC8760中填充的值为0x0000-0xFFFF。

我的SCH,如下所选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源为+ 15V和-15V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Active12,

    为了验证您的最新帖子,您似乎通过提供正负电源来解决了问题。  这是否正确? 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特先生:

    我上次添加的答案没有解决问题。 这是对前线的补充。 因此,帮助指导解决方案。

    下图是MY -10V至10V模式的异常波形,以及0V至5V的正常波形。 写入所有DAC8760寄存器通过串行打印读出为正常写入。

    我在电话中与作者讨论了以下主题。 他会见了30个人,他们与他讨论了这个问题,似乎遇到了困难。 我不知道他们能否最终解决这个问题

    链接如下:

    www.deyisupport.com/.../6.7495万.aspx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的错,我的V负载很大,并且I负载LED的电阻约为1kΩ。,但我的电压检测电路仍然是一个问题,它使用OPA192及其外设电路。 也许您还得要求其他东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很遗憾,我在关注此主题时遇到了一些困难。 您是否已在此时解决问题?

    浏览原始帖子中提供的原理图片段,似乎VOUT电路加载了(我很难读取参考指示符,因此这可能是错误的...) R8,R16和U7。 U7引脚1连接似乎跳转到其他内容,但我不确定是什么。 我不知道非增压配置IOUT是如何配置的(我猜升压电路是可选的?) 用于到达接线盒/离开此板-可能是原理图中在捕获中看不到的部分。