请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC8760 主题中讨论的其他部件: OPA192
使用DAC8760 SSOP24作为电磁阀的信号源。 硬件完全按照用例设计,软件由DAC的模拟SPI接口驱动。 但-10V-10V模式只能输出-1V-6.5v,电流仅为0-15mA,其他模式相同,只有0-5V可以正常输出。 我不知道你可以做些什么来查找问题。 我仔细检查了硬件电路。 与用例一样,电源为+ 15V。
DAC8760中填充的值为0x0000-0xFFFF。