This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:高频率和时钟频率≥800MHz下的大幅衰减

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/647631/adc12d1600qml-sp-large-amplitude-attenuation-under-higher-frequency-and-clock-frequency-800mhz

部件号:ADC12D1600QML-SP

尊敬的先生/女士:

我的客户在按照以下步骤测试ADC12D1600CCMLS时遇到问题:

 

当他们在较高频率和时钟频率≥800MHz下测试此部件时,是否会有较大的振幅衰减?

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK
    当您使用时钟速率>800 MHz的ADC时,请确保将设备配置为非LSPSM模式。 LSPSM模式的最大时钟频率为800 MHz。
    您是否为DES或非DES模式采样配置了ADC?
    您正在应用的输入频率是多少?使用ADC达到满刻度水平需要多少应用功率?
    ADC12D1600QML-SP数据表中的图40显示了在非DES和DES采样模式下可能出现的典型插入损耗。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    我们的时钟频率采样为320MHz,我们将设备配置为非LSPSM模式和非DES模式

    当输入频率为1.2GHz时 ,振幅为 100Mhz时输入频率的1/3  ,此 振幅似乎与  数据表中显示的预期典型插入损耗相差很远
    同时,我们还有以下问题:
    对于采样率<800MHz,我们采样到相同的频率和 振幅信号, LSPSM模式中的振幅数据仅 非LSPSM模式中振幅数据的一半,
    那么,此测试结果是否正常? 如果此LSPSM模式将影响采样 振幅?
    最好的酒店
    公里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK

    对于320 MHz的时钟频率,我建议使用LSPSM模式,以获得最佳性能和最低功耗。 非LSPSM应该工作正常,但在相同时钟速率下,SFDR性能会稍差,功耗会更高。

    对于非DES模式,插入损耗在100 MHz和1200 MHz之间不会有很大变化,如数据表所示。 如果差异很大,可能是由于其他输入信号路径组件,平衡变压器等原因造成的

    使用的模式(LSPSM与非LSPSM之间)应更改插入损耗或有效的满刻度输入振幅。 这些模式之间还有其他差异(输出数据时钟等),可能会导致其他问题,这些问题似乎会影响振幅。 确认数据捕获正确的一种方法是使用测试模式输出模式验证接收的模式是否与数据表中显示的模式匹配。

    您能否提供直至ADC输入和所有ADC I/O的输入信号路径示意图?

    请提供所有控制引脚的逻辑状态,如果使用扩展控制模式,请发送加载到所有寄存器的配置设置。

    希望一些附加信息将帮助我们了解和解决导致意外行为的问题。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KPK
    客户是否提供了我在上一个帖子中要求的任何其他信息?
    谢谢!
    Jim B