主题中讨论的其他部件:ADS1298,
我 目前正在开发采用ADS1292IRSMT前端的医疗Holter。我在符合IEC 6.0601万-2-47的“频率响应”测试方面遇到了问题。 对3mV 100ms矩形脉冲的响应不应显示基线振幅位移大于0.1mV,且斜率低于0.3mV/s 在FS=125Hz时,我们实现了0.8mV的位移,在FS=500Hz时,实现了2.1mV的位移。 根据我的计算,似乎有一个频率为0.5Hz,频率为3dB的高通滤波器。 为了符合IEC 6.0601万-2-47,我们应该在0.05Hz而非0.5Hz时使用3dB频率。 我在使用基于ADS1298的其它皮套时没有遇到问题。
对我来说,ADS1292可能符合6.0601万-2-27 (监护ECG)的要求,其中要求0.67Hz-40Hz badndwidth。 对于带诊断功能的非卧床记录仪,我不能在脉冲后实现小幅位移。
什么可能导致问题?
提前感谢您的帮助。