This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:高通滤波器3dB频率,6.0601万-2-47的问题,频率响应测试

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/650065/ads1292-high-pass-filter-3db-frequency-problem-with-60601-2-47-frequency-response-test

部件号:ADS1292
主题中讨论的其他部件:ADS1298

我 目前正在开发采用ADS1292IRSMT前端的医疗Holter。我在符合IEC 6.0601万-2-47的“频率响应”测试方面遇到了问题。 对3mV 100ms矩形脉冲的响应不应显示基线振幅位移大于0.1mV,且斜率低于0.3mV/s 在FS=125Hz时,我们实现了0.8mV的位移,在FS=500Hz时,实现了2.1mV的位移。 根据我的计算,似乎有一个频率为0.5Hz,频率为3dB的高通滤波器。 为了符合IEC 6.0601万-2-47,我们应该在0.05Hz而非0.5Hz时使用3dB频率。  我在使用基于ADS1298的其它皮套时没有遇到问题。  

对我来说,ADS1292可能符合6.0601万-2-27 (监护ECG)的要求,其中要求0.67Hz-40Hz badndwidth。 对于带诊断功能的非卧床记录仪,我不能在脉冲后实现小幅位移。

什么可能导致问题?  

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    我们已经解决了这个问题。 我们的软件部门在没有报告的情况下实施了0.5dB的一级IIR过滤器。 硬件部门对该滤波器一无所知,他们认为该滤波器必须在ADS1292内部实施(即使他们无法在数据表中找到有关该滤波器的任何信息),因此他们正在尝试查找该滤波器(可能是寄生电容,电极等)。 但由于明显的原因,这是不可能的,因为过滤器在软件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您告知我们!