请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DAC3164EVM
您好,
我的客户计划将DAC3164EVM与Xilinx FPGA配合使用。 他们需要为DAC和FPGA提供150Mhz输出。 但是,为不同的频率设置了Reg文件。
1)是否可以连接Xilinx板(使用FMC适配器)并修改寄存器文件以提供150Mhz输出。
2)您能否修改默认寄存器文件以接受10MHz输入(主要参考)和150Mhz (DAC和FPGA的输出)?
此致,
Akshat
FAE