This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3164EVM:150Mhz输出的配置文件

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659303/dac3164evm-configuration-file-for-150mhz-output

部件号:DAC3164EVM

您好,

我的客户计划将DAC3164EVM与Xilinx FPGA配合使用。 他们需要为DAC和FPGA提供150Mhz输出。 但是,为不同的频率设置了Reg文件。  

1)是否可以连接Xilinx板(使用FMC适配器)并修改寄存器文件以提供150Mhz输出。  

2)您能否修改默认寄存器文件以接受10MHz输入(主要参考)和150Mhz (DAC和FPGA的输出)?

此致,

Akshat

FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akshat,

    我们正在调查您的查询,并将很快返回。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?