This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:设备ID读取错误,只能读取4个通道

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658195/ads1298-device-id-reading-error-and-only-4-channels-can-be-read

在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件

您好,

ADS1298有两个问题。

Firsrt,

我有一些ADS1298,并尝试从寄存器0x00读取设备ID。

它应该读为0x92,但某些ID读为0x90,而某些ID读为0x92。

错误的信号如下所示:我发送了0x20 0x01并得到了0x90

黄色:DOUT

绿色:SCLK.

蓝色: NCS

红色:DIN

正确的信号是这样的:我发送了0x20 0x01并得到了0x92

第二,

我只能读取ADS1298的前4个通道,ID读为0x90,同时最后4个通道全部为零。

但我可以从IC获得全部8个通道,IC的ID读为0x92。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harvey:

    欢迎参加我们的论坛!

    通常,如果未正确遵循开机重置顺序,则设备ID不正确。 在建立模拟和数字电源后,额外的/重置脉冲可确保设备正确读取其内部寄存器并启用/禁用正确的信道。 如果设备未正确通电,则当它应该是8通道设备时,它可能会认为它是4通道设备。 发生这种情况时,信道5 - 8将如同断电一样工作。

    请参阅第85页上的"通电时的初始流量"(图93)和第96页上的"通电顺序"一节。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan

    您的建议有助于我解决这个问题。

    现在,我可以从所有设备获取正确的ID。