请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在“线程:ADS1298”中讨论的其他部件您好,
ADS1298有两个问题。
Firsrt,
我有一些ADS1298,并尝试从寄存器0x00读取设备ID。
它应该读为0x92,但某些ID读为0x90,而某些ID读为0x92。
错误的信号如下所示:我发送了0x20 0x01并得到了0x90
黄色:DOUT
绿色:SCLK.
蓝色: NCS
红色:DIN
正确的信号是这样的:我发送了0x20 0x01并得到了0x92
第二,
我只能读取ADS1298的前4个通道,ID读为0x90,同时最后4个通道全部为零。
但我可以从IC获得全部8个通道,IC的ID读为0x92。