This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:在两个级别之间切换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/658621/ads1278-toggling-between-two-levels

部件号:ADS1278
主题中讨论的其他部件: THS4521

我正在使用ADS1278进行以下设置: F_clk = 4.096MHz,VREFP = 2.5V,模式=低速->数据输出速率= 8kHz

我确实观察到在两个电平之间切换,Δ V约为20µV

切换周期随温度升高而减少。 切换之间的时间可以是几小时。

如下所示:

 

在 温度从+85°C下降到+25°C的过程中记录该数值。 图中的每个数据点代表15秒的平均数据(12万 样本)  

 

在稳态温度下也观察到这种现象。

 

在不同的ADC输入配置中也可以看到这种现象。

 

是否有人看到过这种现象,这是否是一个德尔塔-西格玛问题?


 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来这个数字并不是按预期的方式出现的。 我要再试一次:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lars您好!

    感谢您的帖子。

    让我与设计师核实一下他是否可以提供解释。 我知道有一种典型的"预热"漂移响应,在加电后,偏移电压将需要一些时间才能稳定下来。 一旦它稳定下来,我认为如果没有一些外部刺激(即温度漂移或不同模式设置),您就不会看到太多的变化。 您能否给出一些指示,说明上面图中的温度变化速度有多快?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Ryan

    温度变化为-0.06°C/分钟。

    此致
    Lars
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lars:

    我们已经在内部讨论过此问题,目前为止,结论是这不会显示为典型的ADC行为(温度过高)。 除对时钟,电压基准,模式等的其他干扰外,这种偏移波动可能是输入信号路径中的放大器发出爆米花噪音造成的。

    您能否告诉我们您在输入信号路径中使用的放大器类型? 它们是否为BJT? 要确认它们是否引入爆米花噪音,您可以尝试绕过放大器,直接在通道输入引脚处将ADC输入短接在一起,并重复温度扫描。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Ryan。 我尝试了许多不同的ADC输入解决方案,包括缓冲和非缓冲。 通过非缓冲 ,我 想到了不同的传感器,它们具有未知的输出级,直接驱动ADC。缓冲的解决方案使用THS4521来调整数据表中的建议。

    是的,爆米花的噪音似乎是一个合理的解释。 我肯定会尝试缩短ADC输入。 我会 公布结果。

    此致
    Lars Berre