大家好,
我已使用ADS124S06设计RTD温度测量。 下面是我的示意图:当温度=850C,时,RTD的电阻器约为400R。 IDAC1 来自AIN5,IDAC2 来自AIN3, AIN1和AIN2 是输入。 而ADS124S06的IDAC为1mA,我已计算出IDAC的符合电压,0.8 (R22)+IDAC (RT)+IDAC (R2)+IDAC 1.72 (R2)+IDAC 0.4 3.12 < 0.6 -0.4 4.4。 但是当我用这条电路测量400R电阻时,R2的电压将不稳定。 RTD的电压波见图2,也不稳定。 如果我删除L2,意味着我没有使用IDAC2,则波形将再次正常。 此外,如果我将IDAC的电流降低到0.5 mA, 波形 将恢复正常。 我找不到原因,有人能给我一些建议吗? 非常感谢。
图1.
图2.