This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:短路输入时锯齿发出噪音

Guru**** 2393435 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649800/ads122c04-sawtooth-noise-on-shorted-input

部件号:ADS122C04

您好,

我正在使用此ADC在性能板上进行原型设计,并且我的数据中遇到~2Hz锯齿噪音。 (下图)
当输入引脚在ADC处短路时,噪声消失。
输入端有一个RC滤波器,RF1/Rf2的远端短路时,会出现噪音。
将串联电阻器减少一个数量级,可按比例降低噪声。
这使我怀疑输入针脚的源电流/电流比预期的电流多。

如果这种噪音是混同的高频内容(闪存模块在512kHz时为2Hz),我本以为将RC滤波器切断频率从900Hz提高到9kHz会增加噪音,而不是降低噪音-所以我不认为是这样。 我不知道其他的可能性。

DVDD=3V3
AVDD=5.000V
PGA:已启用。 增益=128
参考编号:AVDD
输入:AIN0/AIN1
因此,输入满刻度=±39mV

DRDY:浮动
/reset:DVDD
RC滤波器:与数据表第44页上的建议类似:
RF1=RG2=1k Cdif=0.1uF Ccm1=Ccm2=1nf
滤清器盖C0G


DVdd和AVdd上的旁通盖X7R 0.1uF。
输出速率:90Hz
Turbo模式已启用
连续采样已启用



锯齿噪声:1900次,或AIN0/AIN1时为9uV pk-pk
视在差输入电流= 9uV / 1k = 9nA。
数据表:显示第 5页上的输入电流为±1nA (因为PGA启用,增益=128)

我尝试测量实际的噪声信号,但我的6位台式万用表在这个低电压下噪音有点太大,所以我无法验证输入针脚处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William:

    欢迎参加论坛。  您说输入短路。  什么是短型的共模? 该电压应为(AVDD+AVSS)/2,对于您的设置,电压为2.5V。  这可以 通过使用简单的分压器来实现。  输入电流规格基于对中电源短路的输入,而不是简单短路。

    如果输入对AVDD或AVSS短路,也可能会出现问题,因为PGA将超出正常工作范围。

    我觉得循环的自然是很有趣的。  这通常与漂移和风扇关闭或可能发生振动有关。  电阻器似乎有一些影响,但如果不了解更多有关输入共模和设备设置的信息,很难猜测影响是什么。  由于这是一个原型系统,您能否发送设置图片供我查看?

    您是否尝试过其他操作模式,如90sps正常模式或禁用PGA?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bob。

    我正在使用一个350欧姆电阻桥作为负载单元模拟器。 我使用它和跳线将短路应用于感应线,因此您建议的电压均为2.5V。

    我在过去遇到过其他周期性问题,并且尽可能消除了其他噪音源(即关闭电机,在ESD袋中运行ADC)。 当然,不应在此频率范围内,也不应在此波形中。

    我没有尝试过其他模式,但我尝试过正常的90秒。 (我切换到Turbo,希望这会消失)。

    通过PGA旁路和4组增益(通过开关电容器),我只看到随机噪声(100±20计数),而不是锯齿。

    我只是在几个不同的增益上重复了这个测试,有没有PGA。 现在,我无法再在原始条件下重现问题-尽管我已经尝试和量化了两天,并且在两天内问题一直在不断地发生。

    我不知道禁用并重新启用PGA是否以某种方式清除了故障,因为它是默认启用的。 似乎难以相信。

    不管怎样,这里就是原型。 REFP/REFN连接为开尔文连接。 ADC的输入具有最小面积;所有模拟电线都扭曲等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William:

    我必须对此作进一步思考,并在明天向你们提出。  还有一个问题。  开机后,您是否向设备发出重置命令?  或者,您是否在测试过程中随时发出重置命令,以查看这是否清除了您所看到的故障?

    谢谢!

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我原本希望通电重置能够解决这些问题(之前诊断时,我每次断开连接几分钟)。
    所以我没有尝试重置命令。 我一定会记住这一点。
    期待您明天的想法,再次感谢Bob。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William:

    很难说出可能发生的情况。  我做了一些询问,这种想法与我的想法相似,因为输入可能是浮动的。  但这似乎并不能回答为什么将PGA切换为禁用状态然后再切换回启用状态可解决此问题的问题。

    我还有一个关于POR的问题。  通常这不是问题,但根据原型板,很难确定您是否拥有清洁的单色调渐变,而不会出现任何电源振铃。  与坚固的地面平面相反,具有接地连接可能具有需要额外重置的过射和下射。  如果 电源启动 可能会出现问题,TI建议发出附加复位。  所以这就是我对可能发生的事情的猜测。   ADS122C04在禁用然后重新启用以解决问题时正确重置PGA。  

    有关启动步骤,请参阅ADS122C04数据表第42页9.1 6节中的伪代码示例。

    此致,

    Bob B