您好,
我正在使用此ADC在性能板上进行原型设计,并且我的数据中遇到~2Hz锯齿噪音。 (下图)
当输入引脚在ADC处短路时,噪声消失。
输入端有一个RC滤波器,RF1/Rf2的远端短路时,会出现噪音。
将串联电阻器减少一个数量级,可按比例降低噪声。
这使我怀疑输入针脚的源电流/电流比预期的电流多。
如果这种噪音是混同的高频内容(闪存模块在512kHz时为2Hz),我本以为将RC滤波器切断频率从900Hz提高到9kHz会增加噪音,而不是降低噪音-所以我不认为是这样。 我不知道其他的可能性。
DVDD=3V3
AVDD=5.000V
PGA:已启用。 增益=128
参考编号:AVDD
输入:AIN0/AIN1
因此,输入满刻度=±39mV
DRDY:浮动
/reset:DVDD
RC滤波器:与数据表第44页上的建议类似:
RF1=RG2=1k Cdif=0.1uF Ccm1=Ccm2=1nf
滤清器盖C0G
DVdd和AVdd上的旁通盖X7R 0.1uF。
输出速率:90Hz
Turbo模式已启用
连续采样已启用
锯齿噪声:1900次,或AIN0/AIN1时为9uV pk-pk
视在差输入电流= 9uV / 1k = 9nA。
数据表:显示第 5页上的输入电流为±1nA (因为PGA启用,增益=128)
我尝试测量实际的噪声信号,但我的6位台式万用表在这个低电压下噪音有点太大,所以我无法验证输入针脚处的电压。