Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA900, PGA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PGA300 线程中讨论的其他部件:PGA309, PGA900,
尊敬的团队:
是否有像Multi-Cal-PGA309系统(SBOU104)这样的大规模生产过程中校准解决方案?
客户已经使用PGA309评估了他们的压力变送器,但是校准系统需要很长时间,所以他们想知道是否有 办法减少校准时间(3温度(低-中-高)和3压力点)。
使用PGA300或 PGA900系列后,是否可以用来减少校准时间?
请告诉我您对此的看法。
谢谢你。