This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA300:校准工具和批量生产工具

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA900, PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/656946/pga300-calibration-tool-and-mass-production-tool

部件号:PGA300
线程中讨论的其他部件:PGA309, PGA900,

尊敬的团队:

是否有像Multi-Cal-PGA309系统(SBOU104)这样的大规模生产过程中校准解决方案?

客户已经使用PGA309评估了他们的压力变送器,但是校准系统需要很长时间,所以他们想知道是否有 办法减少校准时间(3温度(低-中-高)和3压力点)。

使用PGA300或 PGA900系列后,是否可以用来减少校准时间?  

请告诉我您对此的看法。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    PGA300有一个批量生产工具。 我已通知我的同事,他们可以提供有关如何获取的更多信息。 我们没有任何工具库存,因此我们很可能会共享设计文件供您构建自己的设计文件。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Scott:

    感谢您的快速回复。
    设计文件准备好后,请告诉我。 如有可能,请分享校准 流程的用户指南。 准备设计文件需要多长时间?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Scott,

    我很抱歉推送你。 何时可以获得PGA300批量生产工具的设计文件和用户指南?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请将我添加为E2E上的朋友,我会向您发送一个下载设计文件的链接。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已请求在E2E上建立友谊。请接受并共享设计文件。
    如果您需要更多操作,请告诉我。

    谢谢你。