This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:是否可以将2个热电偶和39个负点连接到1个Ain输入?

Guru**** 2595640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/659177/ads114s08-is-it-ok-to-join-2-thermocouple-s-negtive-points-to-1-ain-input

部件号:ADS114S08

您好,  

目前我们需要测量8通道热电偶,我们需要使用一个ADS114S08。

但ADS114S08只有12个通道。如果全部置于差动模式,它只能测量6路热耦合输入。

为了节省成本,我认为:是否可以将2个热耦合否定点连接到1个Ain (在Ain针脚附近连接),并且T/C正极将导线连接到其他单独的Ain输入? 通过这种方式,我们认为可以使用3 Ain输入来测量2通道热耦合入口。并且可以在差动模式下测量它们;总共只有1个芯片ADS114S08可以测量8通道T/C。  

此方法是否正常? 是否会导致测量性能下降?

B/R,

邵伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaowei:

    最好让每个TC使用单独的差分对,以防止一个TC影响另一个TC。 TCS相互影响的一种方式是冷接点区域,以及冷接点在整个TCS中不稳定。 另一种方法与TCS偏置的方式有关,如果TC短路,则会影响偏置电压,从而使TC超出PGA的输入范围。 这就是说,测量本身就可以像您所说的那样完成。

    我所关心的一个大得多的问题是如何测量冷接点,以补偿PCB的TC。 在连接至铜PCB的TC导线的接头处会产生另一个TC。 必须考虑使用此TC来进行准确的温度测量。

    此致,
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Bob:

    谢谢你。
    下面是有关设计的一些详细信息。
    所有这些8通道TCS将连接到接线板,并置于塑料外壳(片式ADS114S08 PCB安装位置)中。
    可以说,所有冷接点的温度几乎相同。
    我们打算使用ADS114S08内部温度传感器的读数作为冷接点温度补偿。

    此外,我们还打算使用内部IDAC激发外部电阻器(@ 2 T/C负极接点,在大约1/2 VCC时激发)作为负偏压,(认为它可以为PGA输入提供恒定偏压,无论连接1或2 T/C)。

    测量范围为-30 ~+350度,精度要求为0.5 %。
    我们知道,在这种配置下(连接2个TCS的负极端子),如果1个TC外部对地短路,则会影响其他TC的读数。
    但是,如果可以接受这一缺点,是否还有其他不利因素会影响测量的准确性?

    B/R,
    邵伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaowei:

    我仍然认为,你最大的挑战是冷盘。 任何印刷电路板的内部部分都比边缘热。 即使沿着边缘,边缘的中间也会比边角更热。 TC输入应位于热隔离区。

    对于您的设计,您必须构建原型并验证实际性能。

    此致,
    Bob B