请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS114S08 您好,
目前我们需要测量8通道热电偶,我们需要使用一个ADS114S08。
但ADS114S08只有12个通道。如果全部置于差动模式,它只能测量6路热耦合输入。
为了节省成本,我认为:是否可以将2个热耦合否定点连接到1个Ain (在Ain针脚附近连接),并且T/C正极将导线连接到其他单独的Ain输入? 通过这种方式,我们认为可以使用3 Ain输入来测量2通道热耦合入口。并且可以在差动模式下测量它们;总共只有1个芯片ADS114S08可以测量8通道T/C。
此方法是否正常? 是否会导致测量性能下降?
B/R,
邵伟