Other Parts Discussed in Thread: ADS1220
亲爱的,大家好
客户正在考虑使用ADS1220。
他们希望使用单端模拟输入
因此,负极侧变为AVSS的电压。
此外,为了转换正负电压信号,AVDD和AVSS使用正负电源。
然而,「建议操作条件」的规定却成了一个问题。
参考电压= V (REFPx)- V (REFNx)
定义为0.75V,最大值定义为AVDD。
AVDD =+2.5V
AVSS =-2.5V
如果是,
参考电压= V (REFPx)- V (REFNx)
2.5V是最大值吗?
它能在高达5V的电压下使用吗?
请告诉我。
如果电压为2.5V,则不能使用。
谢谢,Masami M.