This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220的参考电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/649367/ads1220-vref-of-ads1220

部件号:ADS1220

亲爱的,大家好

客户正在考虑使用ADS1220。
他们希望使用单端模拟输入
因此,负极侧变为AVSS的电压。
此外,为了转换正负电压信号,AVDD和AVSS使用正负电源。
然而,「建议操作条件」的规定却成了一个问题。
参考电压= V (REFPx)- V (REFNx)
定义为0.75V,最大值定义为AVDD。
AVDD =+2.5V
AVSS =-2.5V
如果是,
参考电压= V (REFPx)- V (REFNx)
2.5V是最大值吗?
它能在高达5V的电压下使用吗?
请告诉我。
如果电压为2.5V,则不能使用。

谢谢,Masami M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masami:

    如果参考电压为REFN=-2.5V且REFP为+2.5V,则在双极AVDD电源模式(+/-2.5V)下的ADS1220仍可具有5V参考电压。  因此,共同点是-2.5V,以供参考。  单端测量通常被视为具有AGND的公共点。  因此,可以有5V参考电压,但如果输入连接到AGND,则最大输入电压为AVDD (或2.5V)。  因此,在这种情况下,只能使用一半的参考范围。

    目前我不清楚为什么需要单端测量和需要双极模拟电源?  所连接的传感器的输出范围是多少?  如果我 对所连接的设备有更多了解,那么如果传感器是单端到AGND的,则可能仍有一种使用ADS1220的方法。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    嗨,Bob-San,

    感谢您的回答。
    由于客户使用的传感器是双向测量的传感器,因此输出振幅将位于GND的中心。
    使用此规格时,它们可能可用。

    谢谢,Masami M.