在“线程: ADS1298”中讨论的其他部件
您好,
我们正在尝试使用您的ADS1194设计一个6导联心电图,其中包含4个电极+ 1个RLD电极。
在我们的设计中,我们连接了:
RA-LA至通道1
RA-LL至通道2
RA-V1至通道3
RLD电极至RLD_IN, RLD_OUT。 和RLD_INV通过0.01 UF电容和392千欧电阻器。
然后我将CONFIG3寄存器设置为:1101.11万
PD_REFBUF启用
参考电压2.4V
RLD_MEAS RLD_In已路由至通道3
RLDREF内部进给
已启用RLD缓冲区
RLD低感应已禁用
RLD已连接
但我仍然有强的共模干扰,通常与R峰一样高。 连接,断开RL电极不会改变RLD驱动器不工作的任何迹象。
我在电子设计,寄存器方面有没有做过错误的事情?
提前感谢!
格雷戈雷